DOCA0006IT-08

Convenzione FP in anticipo/ritardo

Il contatore mette in relazione il fattore di potenza in anticipo (anticipo FP) o il fattore di potenza in ritardo (ritardo FP) con l'opzione secondo cui la forma d'onda di corrente anticipa o ritarda la forma d'onda della tensione.

Sfasamento di corrente dalla tensione

Per carichi puramente resistivi, la forma d'onda di corrente è in fase con la forma d'onda della tensione. Per i carichi capacitivi, la corrente anticipa la tensione. Per i carichi induttivi, la corrente ritarda la tensione.

Anticipo/ritardo corrente e tipo di carico

Corrente e tensione in fase (resistiva) La corrente anticipa la tensione (capacitiva) La corrente ritarda la tensione (induttiva)

Potenza e FP anticipo/in ritardo

Riepilogo FP in anticipo/ritardo

NOTA: La distinzione tra ritardo o anticipo NON equivale a un valore positivo o negativo. Al contrario, il ritardo corrisponde a un carico induttivo, mentre l'anticipo corrisponde a un carico capacitivo.

Quadrante

Sfasamento corrente

Tipo di carico

Quadrante 1

La corrente ritarda la tensione

Induttivo

Ritardo FP

Quadrante 2

La corrente anticipa la tensione

Capacitivo

Anticipo FP

Quadrante 3

La corrente ritarda la tensione

Induttivo

Ritardo FP

Quadrante 4

La corrente anticipa la tensione

Capacitivo

Anticipo FP

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.