DOCA0006IT-08

Informazioni sul presente manuale

Ambito del documento

Il presente manuale è rivolto a progettisti, costruttori di sistemi e tecnici addetti alla manutenzione che si occupano di sistemi di distribuzione elettrica e dispositivi di monitoraggio.

In tutto il manuale, il termine "contatore"/"dispositivo"/"apparecchio"/"prodotto" si riferisce a tutti i modelli delle serie PM3200. Tutte le differenze tra i modelli, come ad esempio una funzione specifica di un singolo modello, vengono indicate con il numero specifico o la descrizione del modello.

Il manuale non fornisce informazioni sulla configurazione per funzioni in cui un utente esperto dovrebbe eseguire una configurazione avanzata. Inoltre, non comprende istruzioni sul modo in cui integrare i dati del contatore o configurare il contatore mediante sistemi di gestione dell'energia o software diversi da ION Setup.

Documenti correlati

Documentazione

Numero

Scheda di istruzioni di PM3200/PM3210

S1B46605/S1B62913

Scheda di istruzioni di PM3250/PM3255

S1B46607/S1B62914

È possibile scaricare questi documenti e altre informazioni tecniche da www.se.com.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.