DOCA0006IT-08

Modifica di un valore numerico

Quando si modifica un valore numerico, per impostazione predefinita è selezionata l'ultima cifra a destra (tranne che per data/ora). I seguenti parametri sono gli unici per cui viene impostato un valore numerico:

  • Data

  • Ora

  • TT primario

  • TC primario

  • Password

  • Indirizzo Modbus del contatore

  • Setpoint di attivazione

  • Escludi setpoint

  • Durata dell'intervallo/ritardo

Per modificare un valore numerico:

  1. Usare il pulsante o per modificare la cifra selezionata.
  2. Premere per confermare il nuovo valore del parametro e passare alla cifra successiva. Modificare la cifra successiva, se necessario, o premere .
  3. Continuare fino al raggiungimento dell'ultima cifra, quindi premere nuovamente per confermare il nuovo valore del parametro.
    NOTA: Se viene inserita un'impostazione non valida e viene premuto, il cursore resta nel campo di tale parametro fino a quando non viene inserito un valore valido.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.