DOCA0006IT-08

Descrizione del contatore

PM3200 / PM3210

 

A

Ingresso dell'alimentazione del comando (L1, L2)

 

B

Display

 

C

LED a impulsi di energia (per la verifica della precisione)

 

D

Uscita impulsi (S0+, S0-) per trasferimento remoto (solo PM3210)

 

E

Annullamento

 

F

Conferma

 

G

Su

 

H

Giù

 

I

Ingressi di corrente (I1, I2, I3)

 

J

Ingressi di tensione (V1, V2, V3, Vn)

   
 
 
 

PM3250 / PM3255

 

A

2 ingressi digitali (solo PM3255)

 

B

2 uscite digitali (solo PM3255)

 

C

Porta di comunicazione

 

D

LED delle comunicazioni (per la diagnosi delle comunicazioni)

 

E

LED a impulsi di energia (per la verifica della precisione)

 

F

Annullamento

 

G

Conferma

 

H

Su

 

I

Giù

 

J

Display

 

K

Ingressi di corrente (I1, I2, I3)

 

L

Ingresso dell'alimentazione del comando (L1, L2)

 

M

Ingressi di tensione (V1, V2, V3, Vn)

   
 
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.