DOCA0006IT-08

Imposta tariffa

Numero comando

Azione
(L/S)

Dimensioni

Tipo

Unità

Intervallo

Descrizione

2060

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

1

UInt16

-

0 - 4

Modalità multi-tariffa:

  • 0 = disabilita multi-tariffa
  • 1 = usa COM come controllo della tariffa (max 4 tariffe)
  • 2 = usa ingresso digitale 1 come controllo della tariffa (2 tariffe)
  • 3 = usa ingresso digitale 2 come controllo della tariffa (4 tariffe)
  • 4 = usa RTC come controllo della tariffa (max 4 tariffe)

2008

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

1

UInt16

-

1–4

Tariffa:

NOTA: Solo se la multi tariffa è controllata dalle comunicazioni
  • 1 = T1
  • 2 = T2
  • 3 = T3
  • 4 = T4

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.