DOCA0006IT-08

Metodi di calcolo carico medio

La potenza media è l'energia accumulata durante un periodo specifico divisa per la durata del periodo. La corrente media si calcola con un'integrazione aritmetica dei valori RMS della corrente in un dato periodo di tempo, diviso per la durata del periodo. La modalità di calcolo del contatore varia in base al metodo selezionato. Per essere compatibile con le pratiche di fatturazione delle utenze elettriche, il contatore fornisce calcoli di potenza/carico medio per l'intervallo del blocco.

Per i calcoli del carico medio per l'intervallo del blocco, selezionare un periodo di tempo (intervallo) che il contatore utilizzerà per il calcolo del carico medio e la modalità che il contatore userà per gestire l'intervallo. Sono possibili 2 modalità diverse:

  • Blocco fisso: selezionare un intervallo da 1 a 60 minuti (in incrementi di 1 minuto). Il contatore calcola e aggiorna il carico medio alla fine di ciascun intervallo.

  • Blocco scorrevole: selezionare un intervallo compreso tra 10, 15, 20, 30 e 60 minuti. Per gli intervalli del carico medio inferiori a 15 minuti, il valore viene aggiornato ogni 15 secondi. Per gli intervalli del carico medio pari o superiori a 15 minuti, il valore viene aggiornato ogni 60 secondi. Il contatore visualizza il valore del carico medio per l'ultimo intervallo completato.

Le figure seguenti mostrano le 2 modalità per calcolare il carico medio della potenza con il metodo dei blocchi. A scopo di illustrazione, l'intervallo è impostato su 15 minuti.

Blocco fisso

Blocco scorrevole

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.