DOCA0006IT-08

Formato registro fattore di potenza

Il contatore esegue un semplice algoritmo al valore FP quindi lo memorizza nel registro FP.

Ciascun valore del fattore di potenza (valore FP) occupa un registro a virgola mobile per il fattore di potenza (registro FP). Il contatore e il software interpretano il registro FP per tutti i campi di creazione di report o immissione di dati in base al diagramma seguente:

Il valore FP viene calcolato a partire dal valore del registro FP con le formule seguenti:

Quadrante Intervallo FP Intervallo registro FP Formula FP

Quadrante 1

0 - +1

0 - +1

Valore FP = valore registro FP

Quadrante 2

-1 - 0

-2 - -1

Valore FP = (-2) - (valore registro FP)

Quadrante 3

0 - -1

-1 - 0

Valore FP = valore registro FP

Quadrante 4

+1 - 0

+1 - +2

Valore FP = (+2) - (valore registro FP)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?