DOCA0006IT-08

Simboli dei dispositivi di misurazione

Sui dispositivi di misura possono essere utilizzati i seguenti simboli IEC 60417 e ISO 7000:

Simbolo

Codice

Descrizione

IEC 60417-5172

Apparecchiature di protezione di classe II

  • Identificare le apparecchiature che soddisfano i requisiti di sicurezza specificati per le apparecchiature di classe II (isolamento doppio o rinforzato).

ISO 7000-0434B

Attenzione

  • Indica la necessità di cautela nell'azionare il dispositivo o il comando vicino al punto in cui è posizionato il simbolo. Indica che la situazione attuale richiede la consapevolezza dell'operatore o un'azione da parte dello stesso per evitare conseguenze indesiderate.

ISO 7000-1641

Manuale d'uso: istruzioni per l'uso

  • Consente di identificare il luogo in cui viene conservato il manuale d'uso o le informazioni relative alle istruzioni d'uso. Per indicare le istruzioni di funzionamento, valutare il caso in cui il dispositivo viene azionato o vengano azionati i comandi posti nelle vicinanze del punto in cui è posizionato il simbolo.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.