DOCA0006IT-08

Config allarme

Numero comando

Azione
(L/S)

Dimensioni

Tipo

Unità

Intervallo

Descrizione

7000

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

1

UInt16

-

PM3250 :
1, 6, 8, 9, 11, 30

PM3255 :
1, 2, 5 - 16, 19, 28, 30 - 32, 41

ID allarme

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

1

UInt16

-

0, 1

  • 0 = disabilita
  • 1 = abilita

S

2

Float32

-

ID allarme 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 19: 0,0 - 9999999,0

ID allarme 9, 10, 16, 30: -9999999,0 - 9999999,0

ID allarme 12, 13: -2,0 - 2,0

ID allarme 28, 31, 32: 0,0 - 1000,0

ID allarme 12, 41: 0 - 999999999

Setpoint di attivazione

S

2

UInt32

-

-

(Riservato)

S

2

Float32

-

-

(Riservato)

S

2

UInt32

-

-

(Riservato)

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

4

UInt16

-

-

(Riservato)

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

20000

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

2

Float32

-

0,0 - 99,0

Escludi setpoint

S

2

UInt32

-

0 - 999999

Ritardo di scatto

S

1

Bitmap

-

0, 1, 2, 3

PM3250: Riservato

PM3255: Uscita digitale da associare

  • 0 = nessuno
  • 1 = DO1
  • 2 = DO2
  • 3 = DO1 e DO2

20001

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.