DOCA0006IT-08

Imposta uscita a impulsi (PM3255)

Numero comando

Azione
(L/S)

Dimensioni

Tipo

Unità

Intervallo

Descrizione

2003

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

1

UInt16

-

0, 1

Uscita a impulsi

  • 0 = disabilita DO1
  • 1 = abilita DO1

S

2

Float32

impulso/kWh

0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500

Frequenza dell'impulso di energia attiva

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

1

UInt16

-

0, 2

Uscita a impulsi

  • 0 = disabilita DO2
  • 1 = abilita DO2

S

2

Float32

Impulso/kVARh

0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500

Frequenza dell'impulso di energia reattiva

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

2

Float32

-

-

(Riservato)

2038

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

1

UInt16

-

-

(Riservato)

S

1

UInt16

ms

50, 100, 200, 300

Durata impulsi di energia

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.