DOCA0006IT-08

Panoramica

Le informazioni contenute in questa sezione presuppongono conoscenze approfondite delle comunicazioni Modbus, della rete di comunicazione disponibile e del sistema di alimentazione al quale è collegato il dispositivo.

La comunicazione Modbus può essere utilizzata in tre diversi modi:

  • Tramite l'invio di comandi con l'interfaccia dei comandi

  • Tramite la lettura dei registri Modbus

  • Tramite la lettura dell'identificazione del dispositivo

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.