DOCA0157ES-09

Filtrado Modbus TCP/IP

El filtrado Modbus TCP/IP es una función de seguridad que enumera las direcciones IP que puede aceptar la pasarela. Esta función se utiliza solo con el modo de direccionamiento estático Ethernet. Esta página se utiliza para configurar la dirección IP a fin de activar el acceso de escritura.

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Ajustes > Comunicación > Filtrado IP Modbus/TCP.

Siga el procedimiento que se describe a continuación para configurar la dirección IP con el fin de habilitar el acceso de escritura:

Paso

Acción

1

Seleccione la casilla de verificación Habilitar Filtrado de Modbus TCP/IP.

2

Haga clic en Añadir excepción para añadir la dirección IP y el nivel de acceso. Pueden añadirse hasta un máximo de 10 direcciones IP. La dirección IP añadida tiene acceso de escritura.

3

Especifique la dirección IP en el área Dirección/Intervalo IP y seleccione el nivel de acceso para la dirección IP especificada.

4

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

NOTA: Sólo puede editar el rango de direcciones IP globales, pero no puede eliminarlo. Puede editar y eliminar las excepciones añadidas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?