DOCA0157ES-09

Configuración de Ethernet

La página Ethernet se utiliza para configurar el modo, la velocidad y el formato de trama del puerto Ethernet. Esta página también muestra la dirección MAC de la red Ethernet.

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Configuración > Comunicación > Ethernet.

Siga el procedimiento que se describe a continuación para configurar los parámetros de Ethernet:

Paso

Acción

1

Seleccione el tipo de formato de trama de Ethernet en la lista Formato de trama. Puede ser Ethernet II, 802.3 o Automático. El valor predeterminado del formato de trama es Automático.

2

Seleccione el valor de velocidad y modo del puerto Ethernet en la lista Velocidad y modo.

La velocidad y el modo pueden adoptar uno de los siguientes valores:

  • 10 Mbps - Semidúplex

  • 10 Mbps - Dúplex completo

  • 100 Mbps - Semidúplex

  • 100 Mbps - Dúplex completo

  • Negociación automática

El valor predeterminado es Negociación automática.

3

Haga clic en Aplicar cambios y luego en Reiniciar para reiniciar automáticamente el dispositivo con el fin de guardar los ajustes. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?