DOCA0157ES-09

Descripción general

La pasarela PowerTag Link incorpora un certificado autofirmado interno conforme con el certificado X.509v3 (según se especifica en RFC 5280) a fin de admitir comunicaciones seguras con HTTPS. Este certificado se basa en claves criptográficas de curvas elípticas (256 bits). Tiene un período de validez de 365 días y lo renueva automáticamente la pasarela PowerTag Link antes de que caduque.

La pasarela PowerTag Link tiene capacidad para usar un certificado de producto facilitado por el usuario final (cliente). El formato y contenido del certificado deberán cumplir con las especificaciones de certificados generales. Si ningún usuario importa el certificado en el producto, la pasarela PowerTag Link utilizará su certificado autofirmado interno.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?