DOCA0157FR-09

Présentation générale

La passerelle PowerTag Link intègre un certificat auto-signé compatible avec le certificat X.509v3 (tel que spécifié dans la RFC 5280) pour sécuriser les communications avec HTTPS. Ce certificat utilise des clés de chiffrement par courbes elliptiques (256 bits). Il a une période de validité de 365 jours et la passerelle PowerTag Link le renouvelle automatiquement avant son expiration.

La passerelle PowerTag Link peut utiliser un certificat de produit fourni par l'utilisateur final (client). Le format et le contenu de ce certificat doivent être conformes à la spécification générale des certificats. Si aucun utilisateur n'importe de certificat dans le produit, la passerelle PowerTag Link utilise son propre certificat auto-signé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?