DOCA0157FR-09

Présentation

Gamme principale EcoStruxure

EcoStruxure est une architecture et une plateforme interopérable de Schneider Electric ouverte, plug-and-play et compatible IdO destinée aux foyers, bâtiments, centres de données, infrastructures et industries. L'innovation à tous les niveaux, des produits connectés au contrôle périphérique, en passant par les applications, les analyses et les services.

Présentation générale

Le système PowerTag permet de surveiller l'installation des tableaux de distribution à l'aide d'un système de supervision.

Les appareils sans fil dans le système PowerTag sont utilisés pour surveiller et mesurer les tableaux électriques via un réseau de communication Modbus TCP/IP.

Le système PowerTag collecte les données des tableaux de distribution électriques en temps réel. Ceci permet de fixer des objectifs de consommation d'énergie ou de surveiller les charges finales.

Ce système comprend les éléments suivants :

  • Passerelle PowerTag Link

  • PowerTag Energy ●63

  • PowerTag Energy F160

  • PowerTag Energy Rope

  • PowerTag Energy M250/M630 pour les appareils ComPact NSX, ComPact INS et ComPact INV

  • Modules PowerTag Control

  • Capteur HeatTag

  • un afficheur PowerTag Link

Ce système offre les avantages et les services suivants :

  • Applications de télécomptage

    • Surveillance des déséquilibres de charge

    • Surveillance des pertes de puissance et de tension

  • Gestion de l'énergie et réglementations

La passerelle PowerTag Link est une passerelle sans fil qui fournit sur TCP/IP tous les registres Modbus des données de comptes et de surveillance à un système de supervision.

La passerelle PowerTag Link surveille l'accès local au tableau électrique via les pages Web intégrées.

Architecture du système PowerTag

La passerelle PowerTag Link utilise également les pages Web pour configurer les paramètres et surveiller les appareils sans fil.

Le client est responsable de la sécurité de ses réseaux et installations sur lesquels la passerelle PowerTag Link est déployée.

AVERTISSEMENT
RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Modifiez les mots de passe par défaut à la première utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, contrôles et informations de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Nombre maximum d'appareils sans fil

Le nombre maximum d'appareils sans fil configurables dans un système PowerTag dépend du type de la passerelle.

  • Passerelle PowerTag Link (A9XMWD20) :

    Le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à la passerelle PowerTag Link est de 20. Cela inclut la combinaison d'au maximum cinq appareils sans fil, comme le module de PowerTag Control, le capteur HeatTag et l'afficheur PowerTag Link.

    • Seul un afficheur PowerTag Link peut être connecté à la passerelle.

  • Passerelle PowerTag Link HD (A9XMWD100) :

    Le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à la passerelle PowerTag Link HD dépend du type des appareils sans fil :

    • Si seuls des capteurs PowerTag Energy sont connectés à une passerelle PowerTag Link HD, le nombre maximum de capteurs PowerTag Energy est 100.

    • Si différents types d'appareils sans fil sont connectés à une passerelle PowerTag Link HD, le nombre maximum d'appareils sans fil est 95, avec :

      • 94 capteurs PowerTag au maximum

      • et la combinaison de 15 appareils sans fil maximum tels que les modules PowerTag Control, des capteurs HeatTag et un seul afficheur PowerTag Link.

    La configuration maximale d'un système PowerTag avec une passerelle PowerTag Link HD peut se présenter comme suit :

    • Exemple 1 :

      100 capteurs PowerTag Energy

    • Exemple 2 :

      • 94 capteurs PowerTag

      • 1 module PowerTag Control

    • Exemple 3 :

      • 80 capteurs PowerTag

      • 13 modules PowerTag Control

      • 1 capteur HeatTag

      • 1 afficheur PowerTag Link

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.