DOCA0157FR-09

Procédure de configuration des capteurs PowerTag Energy F160 et Rope avec la page Web

Étape

Action

1

Sélectionnez Paramètres > Appareils > Appareils sans fil pour afficher la liste des appareils sans fil appariés. Pour plus d'informations sur la détection d'appareils sans fil, consultez la section Principe d'appariement.

Résultat : La liste des appareils appariés s'affiche.

2

Sélectionnez le capteur PowerTag Energy F160 ou Rope et cliquez sur l'icône de crayon pour en modifier la configuration.

Résultat : Les paramètres du capteur PowerTag Energy F160 ou Rope s'affichent.

3

Renseignez le champ Adresse Modbus.

4

Renseignez le champ Nom de l'actif de l'appareil sans fil.

5

Renseignez le champ Label de l'appareil sans fil.

6

Sélectionnez une valeur dans Utilisation.

7

Sélectionnez la séquence de phases de l’appareil sans fil dans X Y Z pour définir l'ordre des phases du compteur en fonction du câblage du panneau physique et des marques X-Y-Z imprimées sur le produit.

8

Sélectionnez la position du montage.

  • Haut : Le capteur PowerTag Energy est monté en haut de l’appareil.

  • Bas : Le capteur PowerTag Energy est monté en bas de l’appareil.

  • Non applicable : Si le capteur PowerTag Energy n'est pas directement associé à un appareil (disjoncteur ou interrupteur-sectionneur).

9

Sélectionnez une option dans Sens du courant positif pour définir la convention de comptage des énergies du capteur PowerTag Energy :

  • Direct : Si la flèche marquée sur le capteur PowerTag Energy indique le même sens que le courant.

  • Inverse : Si la flèche marquée sur le capteur PowerTag Energy indique le sens opposé au courant.

Les figures suivantes indiquent l’emplacement de la flèche marquée sur les capteurs PowerTag Energy F160 et Rope :

PowerTag Energy F160

PowerTag Energy Rope

10

Sélectionnez l'ampérage du disjoncteur dans la liste Ampérage du disjoncteur associé lr (A) pour calculer le pourcentage des charges.

11

Dans le champ Tension nominale (V), entrez la valeur correspondant à votre installation :

  • Tension nominale LN pour une installation 3P4W

  • Tension nominale LL pour une installation 3P3W

12

Sélectionnez le Type de système.

  • 3PH4W : Système triphasé avec neutre raccordé au connecteur de tension PowerTag. Dans ce cas, des valeurs totales et par phase sont disponibles (par exemple : énergie totale, puissance totale, énergie par phase et puissance par phase).

  • 3PH3W : Système triphasé sans neutre raccordé au connecteur de tension PowerTag. Dans ce cas, seules les valeurs totales sont disponibles (par exemple : énergie totale et puissance totale).

13

Compteur fonctionnement charge (heures) : Ce compteur indique en heures le temps de fonctionnement de la charge. La charge est sous tension et le courant passe vers/depuis la charge au-dessus du seuil défini. La valeur par défaut ce ce champ est 0. Vous pouvez indiquer une valeur de 0 à 1000000 heures.

14

Charge fonctionne quand puissance >= : le compteur de temps de fonctionnement de la charge ne s'incrémente que si la puissance est supérieure ou égale à la valeur définie. Vous pouvez indiquer une valeur de 10 à 15 000 W.

15

Sélectionnez une option dans la liste déroulante Signe du facteur de puissance.

Ce paramètre a une influence sur la convention utilisée pour signer le facteur de puissance.

  • IEC : avec ce paramètre,

    • En cas de réception de puissance active et apparente, le Signe du facteur de puissance est "-".

    • En cas de fourniture de puissance active et apparente, le Signe du facteur de puissance est "+".

  • IEEE : avec ce paramètre,

    • Lorsque la charge est résistive, le Signe du facteur de puissance est "+".

    • Lorsque la charge est inductive, le Signe du facteur de puissance est "-".

Le graphique suivant récapitule la convention du signe de facteur de puissance :

16

Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur Annuler les modifications pour rétablir les paramètres.

NOTE: Il est recommandé de créer un fichier de sauvegarde stocké sur votre PC à l'aide de la fonction de sauvegarde disponible dans le menu Maintenance de la page Web. Ce fichier est automatiquement enregistré sous le nom backup.dat. Il sera utilisé en cas de dysfonctionnement et de remplacement de la passerelle.

Pour plus d'informations, consultez la section Remplacement de passerelle défectueuse.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?