DOCA0157FR-09

Registres Modbus du système PowerTag

Description

La passerelle PowerTag Link affecte une adresse Modbus à chacun des appareils sans fil qui lui sont appariés. L'adresse Modbus des appareils sans fil va de 1 à 247.

L'adresse Modbus d'un appareil sans fil peut être modifiée dans les pages Web avec les paramètres de l'appareil sans fil (consultez la section Configuration d'appareils sans fil avec les pages Web).

Les sections suivantes répertorient les registres Modbus qui s'appliquent aux appareils sans fil appariés.

Pour lire une valeur sur un appareil sans fil particulier, le système de supervision utilise son adresse Modbus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?