DOCA0157ES-09

Registros de Modbus de sistema PowerTag

Descripción

La pasarela PowerTag Link asigna una dirección Modbus a cada uno de los dispositivos inalámbricos que tiene emparejados. La dirección Modbus de los dispositivos inalámbricos está comprendida entre 1 y 247.

La dirección Modbus de un dispositivo inalámbrico puede editarse en las páginas web con los parámetros del dispositivo inalámbrico (consulte Configuración de dispositivos inalámbricos con las páginas web).

En las secciones siguientes se enumeran los registros Modbus que se aplican a los dispositivos inalámbricos emparejados.

Para leer un valor de un dispositivo inalámbrico específico, el sistema de supervisión utiliza la dirección Modbus de dicho dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?