DOCA0157ES-09

Configuración

La página Servicio de correo electrónico se usa para configurar los ajustes del servidor de correo electrónico.

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Configuración > Comunicación > Servicio de correo electrónico.

Haga clic en la casilla de verificación Habilitar para configurar los ajustes del servidor de correo electrónico (opción habilitada de manera predeterminada). La pasarela PowerTag Link permite definir un servidor SMTP propio.

Siga los pasos descritos en la tabla para configurar los ajustes del servidor de correo electrónico:

Paso

Acción

1

Introduzca el nombre del servidor de correo electrónico o la dirección IP en el campo Dirección del servidor SMTP.

2

Seleccione el modo de seguridad en la lista Modo de seguridad de conexión.

En la siguiente tabla se muestran los modos de seguridad de conexión disponibles:

  • Ninguno

  • TLS/SSL

  • STARTTLS

3

Introduzca el valor del puerto del servidor en el campo Puerto del servidor SMTP. El valor puede estar comprendido entre 1 y 65535.

4

Seleccione Autenticación si el servidor requiere información de inicio de sesión. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

5

Introduzca el nombre de usuario en el campo Nombre de inicio de sesión de la cuenta de SMTP.

6

Introduzca la contraseña para autenticar el inicio de sesión de SMTP en el campo Contraseña de la cuenta de SMTP.

7

Especifique la dirección de correo electrónico del administrador que gestiona la pasarela en el campo Dirección del remitente.

La opción Dirección del remitente puede utilizarse de varias formas:

  • Utilice el valor Dirección del remitente como proveedor de contexto: si desea notificar y no desea recibir una respuesta, use Dirección del remitente como información contextual. La sintaxis de Dirección del remitente incluye "no-reply", "gateway name", "site name", @un dominio validado.com, .net, etc.

  • Cree un alias en Dirección del remitente para permitir el envío de las respuestas a la persona encargada de una alarma. Puede enviarse un mensaje de correo electrónico a varias personas responsables de un dispositivo específico. Esta característica permite a los destinatarios responder al mensaje y hacer un seguimiento con el responsable.

    Por ejemplo, si el director de la instalación recibe un correo electrónico con una alarma, puede enviar un correo electrónico de respuesta al contratista de mantenimiento para realizar un seguimiento de la acción.

8

Seleccione el idioma del cuerpo del mensaje de correo electrónico en la lista Idioma: Francés o Inglés.

9

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Si no desea guardar los cambios, haga clic en Cancelar cambios.

10

Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario para probar la entrega del mensaje en el campo Dirección del destinatario para pruebas.

La función de correo electrónico de prueba permite la conexión de la pasarela con el servicio. Si no se reciben los mensajes de correo electrónico de prueba, la conexión de Internet debe habilitar los puertos de correo electrónico (puerto 25 o 587). Los ajustes del puerto se configuran de acuerdo con la pasarela que envía el mensaje de correo electrónico y la configuración del enrutador del sitio.

11

Haga clic en Prueba para enviar el mensaje de correo electrónico al destinatario especificado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?