8536IB1904ES-04

Ensayo de aceptación

El integrador de sistemas / fabricante de la máquina debe realizar un ensayo de aceptación de la función de seguridad para verificar y documentar el correcto funcionamiento de la función de seguridad. El integrador de sistemas / fabricante de la máquina certifica que ha comprobado la eficacia de las funciones de seguridad utilizadas. El ensayo de aceptación debe realizarse basándose en el análisis de peligros y la evaluación de riesgos. En el caso del modo de baja demanda con categoría 4, la función de seguridad debe probarse al menos una vez al mes. Deben respetarse todas las normas y los reglamentos vigentes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?