Requisitos de la arquitectura para la Categoría de cableado 1
La arquitectura designada para la Categoría 1 se define en la norma EN ISO 13849-1, 6.2.4.
|
I: dispositivo de entrada |
|
L: lógica |
|
O: dispositivo de salida |
|
im: medios de interconexión |
SRP/CS, la pieza del sistema de control relacionada con la seguridad, con Categoría de cableado 1, debe designarse y crearse utilizando componentes bien probados.
Un “componente bien probado” para una aplicación relacionada con la seguridad es un componente que:
-
se ha utilizado extensamente en el pasado con resultados positivos en aplicaciones similares, o bien
-
se ha fabricado y verificado utilizando principios que demuestran su idoneidad y fiabilidad para aplicaciones relacionadas con la seguridad.
No hay cobertura de diagnóstico (DCavg = ninguna) dentro de los sistemas de Categoría 1.