8536IB1904ES-04

Norma EN ISO 13849

Esta Norma europea especifica el proceso de validación, incluyendo el análisis de peligros, la evaluación de riesgos y el ensayo para las funciones de seguridad y las categorías para las piezas de sistemas de control relacionadas con la seguridad. La norma ISO 13849-1 incluye descripciones de las funciones de seguridad y los requisitos de las categorías, además de cubrir los principios generales para el diseño. Algunos requisitos para la validación son generales y otros son específicos para la tecnología utilizada. La norma EN ISO 13849-2 también establece las condiciones bajo las que debe llevarse a cabo la validación mediante el ensayo de las piezas de sistemas de control relacionadas con la seguridad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?