Tolerancia de fallo de hardware (HFT) y Fracción de fallo seguro (SFF)
Dependiendo del SIL * para el sistema relacionado con la seguridad, la norma IEC 61508 exige una tolerancia a fallos de hardware (HFT) específica en relación con una proporción concreta de fallos seguros, mostrada como Fracción de fallo seguro (SFF).
La HFT es la capacidad de un sistema de ejecutar la función de seguridad requerida pese a la presencia de uno o más fallos de hardware.
La SFF de un sistema se define como la relación del índice de fallos seguros con el índice total de fallos del sistema.
De acuerdo con la norma IEC 61508, el SIL máximo alcanzable de un sistema parcialmente está determinado por la HFT y la SFF del sistema.
Estos tipos se especifican basándose en criterios que determina la norma para los elementos relacionados con la seguridad.
|
SFF |
HFT Subsistema Tipo A |
HFT Subsistema Tipo B |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
|
|
< 60 % |
SIL 1 |
SIL 2 |
SIL 3 |
— |
SIL 1 |
SIL 2 |
|
60 % – < 90 % |
SIL 2 |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 1 |
SIL 2 |
SIL 3 |
|
90 % – < 99 % |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |
SIL 2 |
SIL 3 |
SIL 4 |
|
≥ 99 % |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |