Frecuencia media de fallo peligroso [h-1] (PFH). (Fallo peligroso conforme a la definición de IEC 61508-4)
Para mantener la función de seguridad, la norma IEC 61508 exige diversos niveles de medidas para evitar y controlar los errores detectados, dependiendo del SIL requerido*.
Todos los componentes de una función de seguridad deben someterse a una evaluación de probabilidad con el fin de determinar la eficacia de las medidas implementadas para el control de los fallos detectados.
Esta evaluación determina la PFH (Frecuencia media de fallo peligroso* [h-1]) para un sistema relacionado con la seguridad. Esta es la probabilidad por hora con la que un sistema relacionado con la seguridad falla de una forma peligrosa y la función de seguridad no puede ejecutarse correctamente.
Dependiendo del SIL, la PFH no debe superar determinados valores en todo el sistema relacionado con la seguridad.
Se añaden los valores individuales de PFH de una cadena de funciones. El resultado no debe superar el valor máximo establecido por la norma.
|
Nivel de integridad de seguridad |
Frecuencia media de fallo peligroso* [h-1] (PFH) con alta demanda o demanda continua |
|---|---|
|
4 |
10-9 ≤ — < 10-8 |
|
3 |
10-8 ≤ — < 10-7 |
|
2 |
10-7 ≤ — < 10-6 |
|
1 |
10-6 ≤ — < 10-5 |