Arrancador SIL
Los siguientes datos contribuyen a definir el nivel de funcionamiento de los arrancadores SIL*.
|
B10: 1.000.000 |
|
% de fallos peligrosos*: 73% |
|
B10d: 1.369.863 |
Suponiendo un número de operaciones = 131.400 ciclos/año (media de 15 ciclos/hora)
Los valores calculados del arrancador SIL se exponen en las siguientes tablas:
Arrancador SIL en monocanal
|
Categoría de cableado* |
SFF |
HFT |
MTTFd (años) |
DC |
|---|---|---|---|---|
|
Categoría 1 |
27% |
0 |
100 años |
No pertinente |
|
Categoría 2 – Supervisión directa |
90% |
0 |
100 años |
≥ 90% |
Arrancador SIL en doble canal
| Categoría de cableado | SFF | HFT | MTTFd (años) | DC |
|
Categoría 3 |
27% |
0 |
100 años |
≥ 90% |
|
Categoría 4 |
90% |
0 |
100 años |
≥ 99 % |
La relación entre PFHd y PFD de los arrancadores SIL, dependiendo de la arquitectura y el intervalo de prueba, se indica en la siguiente tabla:
Arrancadores SIL — PFHd y PFD
|
Categoría de cableado |
PFH (IEC 61508) |
PFD (IEC
61508) |
PFD (IEC
61508) |
|---|---|---|---|
|
Categoría 1 |
1.10E-06 |
4.80E-02 |
4.82E-03 |
|
Categoría 2 – Supervisión directa |
1.10E-06 |
4.82E-03 |
5.06E-04 |
|
Categoría 3 |
4.5E-09 |
— |
1.30E-04 |
|
Categoría 4 |
2.5E-10 |
— |
2.5E-06 |
Los requisitos arquitectónicos definidos en la Tabla 3 de la norma IEC 61508-2 y la Tabla 5 de la norma EN 62061 se cumplen hasta los niveles SIL 2.
Es necesaria una arquitectura de categoría 2 para cumplir las limitaciones arquitectónicas SIL 2 (obtenida utilizando la supervisión directa Mirror In/Mirror Out).