Estado del contacto de los arrancadores SIL
El estado de los arrancadores SIL* pertenecientes al grupo SIL se indica a través de las conexiones SIM Mirror In/Out. Esto permite la implementación de arquitecturas de la Categoría de cableado 2* en las que los contactos de espejo se conectan al módulo Preventa XPS (o equivalente). Estas configuraciones ofrecen capacidad de supervisión directa de los dispositivos electromecánicos a través de un elemento de contacto enlazado mecánicamente, lo que proporciona una cobertura de diagnóstico de hasta el 99 %. Consulte EN ISO 13849-1, Tabla E.1 – Estimaciones para la cobertura de diagnóstico (DC).
Estado del contacto de los arrancadores SIL
|
Estado de grupo SIL |
Estado de Mirror In/Out |
|---|---|
|
Todos los arrancadores SIL están abiertos |
El contacto Mirror In/Out está cerrado |
|
Al menos un arrancador SIL está cerrado |
El contacto Mirror In/Out está abierto |
|
TeSys island desconectada, o la función de seguridad ha detectado un fallo |
El contacto Mirror In/Out está abierto |