Módulo de interfaz SIL
Valores calculados del módulo de interfaz SIL * (SIM)
|
Arquitectura |
SIM |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PFH* |
PFD* |
SFF* |
HFT* |
MTTFd (años) |
DC* |
|
|
Categoría de cableado 1* |
2.10 – 10 |
2.10 – 5 |
>90 % |
1 |
17.459 |
No pertinente |
|
Categoría de cableado 2 |
>99% |
90% |
||||
|
Categoría de cableado 3 |
>99% |
90% |
||||
|
Categoría de cableado 4 |
99% |
99% |
||||
Los requisitos arquitectónicos definidos en la Tabla 3 de la norma IEC 61508-2 y la Tabla 5 de la norma EN 62061 se cumplen hasta los niveles SIL 3.