8536IB1904ES-04

Arrancadores SIL

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Para obtener instrucciones completas en relación con la seguridad funcional, consulte la Guía de seguridad funcional de TeSys™ island, 8536IB1904.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Los arrancadores SIL* proporcionan funciones similares a las de los arrancadores estándar, pero se asocian con un módulo de interfaz SIL.

Las principales funciones de los arrancadores SIL son las siguientes:

  • Proporcionar funcionalidades de Categoría de parada 0 y Categoría de parada 1*

  • Permitir el control de funcionamiento de las cargas

  • Medir datos eléctricos relacionados con la carga

  • Proporcionar datos de supervisión de energía cuando se instala un módulo de interfaz de tensión en la TeSys island

Podrían ser necesarios varios SIL arrancadores para una única función de un TeSys avatar. Por ejemplo, el avatar Motor de dos direcciones - SIL Parada, categoría de cableado 1/2* incluye dos arrancadores SIL. Además, los avatars que utilizan arrancadores SIL siempre incluyen un módulo de interfaz SIL.

Los arrancadores SIL se conectan:

  • Aguas arriba con un disyuntor

  • Aguas abajo con la carga

Los arrancadores SIL se comunican con el acoplador de bus mediante el envío de datos de funcionamiento y la recepción de comandos.

Valores nominales de los arrancadores SIL

Valores nominales de potencia

Amperaje

Referencia

kW

hp

4

5

0,18-9

TPRSS009

11

15

0,5-25

TPRSS025

18,5

20

0,76-38

TPRSS038

30

40

3,25-65

TPRSS065

37

40

4-80

TPRSS080

Características de los arrancadores SIL

Cable plano (para la conexión con el módulo de la izquierda)

Etiqueta de nombre

Indicadores de estado LED

Puente móvil

Conexiones de alimentación aguas arriba

Conexiones de alimentación aguas abajo

Código QR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?