8536IB1904ES-04

Parada SIL, Categoría de parada 0, Arquitectura categoría de cableado 1

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508. Categoría de cableado de cableado 1 según la norma ISO 13849. Categoría de parada 0 según la norma EN/IEC 60204-1.

La parada SIL del motor se controla directamente mediante la apertura del contacto del pulsador de parada de emergencia.

Parada SIL

Avatar A1

Categoría de cableado 1, Categoría de parada 0

Grupo SIL 1

PLC

Motor

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?