8536IB1904ES-04

Parada SIL, Categoría de parada 1, Categoría de cableado 3/4

Ejemplo: Parada SIL, Categoría de parada 1, Categoría de cableado 3/4 *

Leyenda de Ejemplo: Parada SIL, Categoría de parada 1, Categoría de cableado 3/4

Conexión paralela

Botón Inicio S2

Conexión de inversión

Entrada

Alimentación

Iniciar

Conector de cable plano

Extensión

Módulo de interfaz SIL (SIM)

Parada controlada

Módulo Preventa XPS-UAF

Categoría de parada 1

Pulsador de parada de emergencia (S1)

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?