2503_Wiser_KNX_07.0

Spuštění a testování

Před použitím elektrického řídicího a automatizačního zařízení v běžném provozu po instalaci by měl být systém podroben zkoušce při spuštění kvalifikovaným personálem, aby byla ověřena správná funkce zařízení. Je důležité zajistit přijetí potřebných opatření pro tuto kontrolu a vyčlenit dostatek času na úplné a uspokojivé otestování systému.

VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ PŘI PROVOZU ZAŘÍZENÍ
  • Zkontrolujte, zda byly dokončeny všechny instalační a nastavovací postupy.
  • Před provedením provozních zkoušek odstraňte ze všech komponent zařízení všechny bloky a jiné dočasné prostředky použité při přepravě.
  • Odstraňte nářadí, měřidla a nečistoty ze zařízení.
Při nedodržení těchto pokynů by mohlo dojít ke smrtelnému nebo vážnému zranění, případně k poškození zařízení.

Proveďte všechny zkoušky při uvedení zařízení do provozu, které jsou doporučeny v dokumentaci. Veškerou dokumentaci k zařízení uschovejte pro budoucí použití.

Testování softwaru musí probíhat jak v simulovaném, tak v reálném prostředí.

Ověřte, zda v dokončeném systému nejsou žádné zkraty ani dočasná uzemnění, která nejsou instalována v souladu s místními předpisy (například National Electrical Code v USA). Pokud je nutné provést zkoušku vysokým napětím, řiďte se doporučeními v dokumentaci k zařízení, abyste předešli náhodnému poškození zařízení.

Before energizing equipment:

  • Odstraňte nářadí, měřidla a nečistoty ze zařízení.

  • Zavřete dvířka zařízení.

  • Odstraňte všechny dočasné uzemnění z přívodních elektrických vedení.

  • Proveďte všechny testy uvedení do provozu doporučené výrobcem.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?