2503_Wiser_KNX_07.0

Předtím, než začnete

Nepoužívejte tento výrobek na strojích, které nemají účinnou ochranu pracovního místa. Absence účinného ochranného krytu v místě obsluhy stroje může mít za následek vážné zranění obsluhy tohoto stroje.

VAROVÁNÍ
NESTŘEŽENÉ ZAŘÍZENÍ
  • Nepoužívejte tento software a související automatizační zařízení na zařízeních, která nemají ochranu provozního bodu.
  • Během provozu nesahejte do strojního zařízení.
Při nedodržení těchto pokynů by mohlo dojít ke smrtelnému nebo vážnému zranění, případně k poškození zařízení.

Tato automatizační zařízení a související software se používají k řízení různých průmyslových procesů. Typ nebo model automatizačního zařízení vhodného pro každou aplikaci se liší v závislosti na faktorech, jako je požadovaná řídicí funkce, požadovaný stupeň ochrany, výrobní metody, neobvyklé podmínky, vládní předpisy atd. V některých aplikacích může být zapotřebí více než jeden procesor, například když je zapotřebí záložní redundance.

Pouze vy, uživatel, konstruktér stroje nebo systémový integrátor, můžete znát všechny podmínky a faktory přítomné při nastavení, provozu a údržbě stroje, a proto můžete určit automatizační zařízení a související bezpečnostní prvky a blokování, které lze správně použít. Při výběru automatizačního a řídicího zařízení a souvisejícího softwaru pro konkrétní aplikaci je třeba vycházet z platných místních a národních norem a předpisů. National Safety Council's Accident Prevention Manual (celostátně uznávaná ve Spojených státech amerických) také poskytuje mnoho užitečných informací.

V některých aplikacích, například u balicích strojů, musí být zajištěna dodatečná ochrana obsluhy, jako je například ochrana v místě obsluhy. To je nezbytné, pokud ruce a jiné části těla obsluhy mohou volně vstupovat do míst přiskřípnutí nebo jiných nebezpečných oblastí a může dojít k vážnému zranění. Softwarové produkty samy o sobě nemohou obsluhu před zraněním ochránit. Z tohoto důvodu nemůže software nahradit ochranu místa obsluhy.

Před uvedením zařízení do provozu se ujistěte, že byly instalovány a jsou funkční příslušné bezpečnostní prvky a mechanická/elektrická blokování související s ochranou místa provozu. Všechna blokování a zabezpečení související s ochranou místa provozu musí být koordinována s příslušným automatizačním zařízením a programováním softwaru.

POZNÁMKA: Koordinace bezpečnostních prvků a mechanických/elektrických blokování pro ochranu provozního bodu je mimo rozsah knihovny funkčních bloků, uživatelské příručky systému nebo jiných implementací, na které se odkazuje v této dokumentaci.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?