2503_Wiser_KNX_07.0

Provoz a nastavení

Následující opatření pocházejí z NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995:

(V případě rozdílů nebo rozporů mezi překladem a anglickým originálem je rozhodující původní text v anglickém jazyce.)

  • Bez ohledu na péči věnovanou návrhu a výrobě zařízení nebo na výběr a jmenovité hodnoty součástí může při nesprávné obsluze zařízení dojít k nebezpečí.

  • Někdy je možné zařízení špatně nastavit, a tím způsobit neuspokojivý nebo nebezpečný provoz. Při funkčním seřizování se vždy řiďte pokyny výrobce. Pracovníci, kteří mají přístup k těmto seřízením, by měli být seznámeni s pokyny výrobce zařízení a se strojním zařízením používaným s elektrickým zařízením.

  • Obsluha by měla mít přístup pouze k těm provozním úpravám, které jsou nezbytné pro její činnost. Přístup k ostatním ovládacím prvkům by měl být omezen, aby se zabránilo neoprávněným změnám provozních vlastností zařízení.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?