2508_Wiser_KNX

Moment-Typen

In der Applikation gibt es drei Arten von Momenten:

Art der Momente

Parameter

In der App bearbeitbar

Anzeige

KNX-Szenen

  • Erstellt in ETS oder eConfigure.

  • Mit dem Szenen-Widget in der Touch-Visualisierung verknüpft.

  • Angezeigt, steuerbar, im Bildschirm Momente auf der Registerkarte Automatisierungen befindlich.

Nein

  • Keine Symbole oder Bearbeitungsoptionen in der App.

  • In ETS oder eConfigure bearbeitbar.

Controller-Szenen

  • Erstellt im Controller (mit dem Konfigurator).

  • Zentralisiert.

  • Die Zuordnung besteht nur zwischen Szenenaktionen und KNX-Kommunikationsobjekten.

  • Die Logik wird im Controller ausgewertet.

Nein

Antippen, um die Controller-Szenen in der App anzuzeigen (grünes Symbol).

Antippen, um die Controller-Szenen in der App auszublenden (schwarzes Symbol).

HINWEIS: Das Haussymbol wird angezeigt, selbst wenn keine Controller-Szenen verfügbar sind. Es funktioniert einfach nicht.

Momente

  • In der mobilen App erstellt.
  • Besteht aus Geräten.

  • Im Controller gespeichert und ausgewertet.

Ja

  • Benutzerdefinierte Symbole und Bearbeitungsoptionen angezeigt.

  • Sie können sie in der App erstellen und bearbeiten.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?