2508_Wiser_KNX

Types de moments

Il existe trois types de moments dans l’application:

Type de moments

Paramètres

Modifiables dans l’application

Écran

Scènes KNX

  • Créées dans ETS ou eConfigure.

  • Liées au widget de scène dans la visualisation Touch.

  • Affichées, contrôlables et situées dans l’écran Moments de l’onglet Automatismes.

Non

  • Aucune icône ou option de modification dans l’application.

  • Modifiables dans ETS ou eConfigure.

Scènes du contrôleur

  • Créées dans le contrôleur (avec le Configurateur).

  • Centralisées.

  • La cartographie existe uniquement entre les actions de scènes et les objets de groupe KNX.

  • La logique est évaluée dans le contrôleur.

Non

Appuyez pour afficher les scènes du contrôleur dans l’application (icône verte).

Appuyez pour masquer les scènes du contrôleur dans l’application (icône noire).

NOTE: L’icône de la maison s’affiche même si aucune scène de contrôleur n’est disponible. Elle n’est tout simplement pas fonctionnelle.

Moments

  • Créés dans l’application mobile.
  • Composés d’appareils.

  • Stockés et évalués dans le contrôleur.

Oui

  • Icônes personnalisées et options de modification affichées.

  • Vous pouvez créer et modifier des moments dans l’application.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?