2508_Wiser_KNX

Tipi di Momenti

Nell’app vi sono tre tipi di Momenti:

Tipo di Momenti

Parametri

Modificabile nell’app

Schermo

Scene KNX

  • Creato in ETS o eConfigure.

  • Collegate a un widget Scene nella Visualizzazione tattile.

  • Visualizzate, controllabili, situate nella schermata Momenti della scheda Automazioni.

No

  • Nessuna icona o opzione di modifica nell’app.

  • Modificabile in ETS o eConfigure.

Scene del controller

  • Create nel controller (con il Configuratore).

  • Centralizzate.

  • La mappatura esiste solo tra azioni di scena e oggetti di gruppo KNX.

  • La logica viene valutata nel controller.

No

Toccare per visualizzare le scene del controller nell’app (icona verde).

Toccare per nascondere le scene del controller nell’app (icona nera).

NOTA: L’icona Casa viene visualizzata anche in assenza di scene del controller disponibili. Semplicemente non è funzionante.

Momenti

  • Creati nell’app mobile.
  • Composti da dispositivi.

  • Memorizzati e valutati nel controller.

  • Visualizzazione delle icone personalizzate e delle opzioni di modifica.

  • È possibile crearli e modificarli nell’app.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?