2508_Wiser_KNX

Typer Scener

Det finnes tre typer Scener i appen:

Type Scener

Parametere

Redigerbar i appen

Display

KNX-stemninger

  • Opprettet i ETS eller eConfigure.

  • Koblet til scene-miniprogrammet i berøringsvisualiseringen.

  • Vist, kontrollerbar, plassert på Scene-skjermen på fanen Automasjoner.

Nei

  • Ingen ikoner eller redigeringsalternativer i programmet.

  • Redigerbar i ETS eller eConfigure.

Kontroller Stemninger

  • Opprettet i kontrolleren (ved hjelp av Konfigurator).

  • Sentralisert.

  • Tilordningen eksisterer bare mellom scenehandlinger og KNX-gruppeobjekter.

  • Logikk evalueres i kontrolleren.

Nei

Trykk for å vise kontrolleren Stemninger i appen (grønt symbol).

Trykk for å skjule kontrolleren Stemninger i appen (sort symbol).

MERK: Hussymbolet vises selv om det ikke finnes tilgjengelige kontrollerscener. Den fungerer bare ikke.

Scener

  • Opprettet i mobilappen.
  • Satt sammen av enheter.

  • Lagret og evaluert i kontrolleren.

Ja

  • Vis egendefinerte alternativer for ikon og redigering.

  • Du kan opprette og redigere dem i programmet.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?