SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Добавление условий для запуска режима автоматизации

Для запуска режима автоматизации необходимо по крайней мере одно условие.
Примечание: В этом примере для запуска автоматизации будет установлено условие, при котором температура изменится, а функция CFMT (установлен снаружи) обнаружит изменение температуры.
  1. (См. A) Нажать на Добавить условие.
  2. (См. B) Нажать на При изменении состояния устройства.
  3. (см. C) Выбор группы CFMT.

  4. (См. D) Коснитесь функции Current Temperature.
  5. (см. E) Установка температурного состояния.
  6. Группа CFMT отображается в разделе Condition на странице Automation.
  7. (См. G) Для режима автоматизации с несколькими условиями установить, когда должен запускаться режим автоматизации: при выполнении одного из условий или при выполнении всех условий.
    Можно выбрать запуск режима автоматизации при выполнении одного или всех условий. Однако в этом случае режим автоматизации будет запускаться при выполнении всех условий.
    совет: Если необходимо удалить созданное условие, потянуть условие влево и выбрать вариант Удалить.
  8. Если для запуска режима автоматизации необходимо установить ограниченное время, например, между 6 и 7 часами вечера при приходе с работы, нажать на поле Действительный период и установить временной интервал.
  9. (См. H) Нажать на Сохранить.

Готовый режим автоматизации (I) отображается на странице во вкладке Автоматизация.

Нажать переключатель Активировать (J) на кнопке режима автоматизации, чтобы активировать или дезактивировать режим автоматизации. Нажать на пиктограмму редактирования (...) (K), чтобы изменить настройки режима автоматизации.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.