SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Конфигурирование голосового управления

В приложение для повышения функциональности можно интегрировать голосовой помощник стороннего производителя, например, Alexa, Google Assistant, Tmall Genie.
  1. (См. A) На главной странице нажать на пиктограмму меню.
  2. (См. B) Нажать на Другие службы.
  3. (См. C) Нажать на службу и следовать инструкциям в приложении, чтобы настроить службу для использования.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.