SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Выключатели жалюзи

Connected – выключатель жалюзи

Дистанционное открытие/закрытие жалюзи или автоматическая установка жалюзи в требуемое положение в случае выполнения заданного условия или наступления заданного события.

Инструкция (PDF)

Руководство пользователя устройства

Wiser микромодуль выключателя жалюзи

Преобразование совместимых механических кнопочных выключателей в умные выключатели жалюзи. Возможно подключение до 10 механических двойных кнопок.

Примечание: Механические кнопочные выключатели должны быть сертифицированы для использования в системах с напряжением 220‑240 В переменного тока.

Инструкция (PDF)

Руководство пользователя устройства

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.