SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Выключатели освещения

Connected – релейный выключатель 10 А

Управление освещением в помещении или автоматическое включение/выключение освещения в случае выполнения заданного условия или наступления заданного события.

Инструкция (PDF)

Руководство пользователя устройства

Connected – датчик движения с выключателем 10 A

Управление освещением в помещении или автоматическое включение/выключение освещения в случае обнаружения движения, выполнения заданного условия или наступления заданного события.

Инструкция (PDF)

Руководство пользователя устройства

Wiser микромодуль релейного выключателя

Преобразование совместимых механических кнопочных выключателей в умные выключатели. Возможно подключение до 10 совместимых механических кнопочных выключателей.

Примечание: механические кнопочные выключатели должны быть сертифицированы для использования в системах с напряжением 220-240 В переменного тока.

Инструкция (PDF)


Руководство пользователя устройства

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.