SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Выключатели

Признак

Решение

Подключенная нагрузка не включается.

  • Проверить источник питания.

  • Выключить и снова включить устройство.

  • Проверить нагрузку.

  • При наличии внешней кнопки следует проверить проводку.

  • Выполнить повторное подключение устройств.

Подключенная нагрузка включена постоянно.

Уменьшить время задержки обнаружения в приложении.

Примечание: эта настройка доступна только для реле SmartMove.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.