SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Подключение в режиме Wi-Fi – Wiser IP-шлюз

Режим AP (Wi-Fi) используется для пусконаладки IP-шлюза через беспроводную сеть (Wi-Fi), а не сеть Ethernet. Бывает, что пусконаладка IP-шлюза в режиме Ethernet недоступна. Например: вследствие расположения маршрутизатора или отсутствия возможности пусконаладки нового дома с маршрутизатором. В таких случаях установщик может выбрать режим AP.
Необходимые условия:
  • Режим точки доступа (Wi-Fi) поддерживается в gatewayxsmartHubSuppression. При извлечении из коробки убедиться, что код даты не ниже 2037. Чтобы обновить последнюю версию микропрограммного обеспечения, подключите gatewayx к Ethernet (см. раздел "Спецификация сервера").Подключение в режиме Ethernet – Wiser IP-шлюз

  • Для пусконаладки IP-шлюза в режиме AP необходимо, чтобы у пользователя была учетная запись в приложении. Для получения дополнительной информации о создании учетной записи пользователя см. Создание учетной записи в приложении.

  • Сеть Wi-Fi должна быть активирована в мобильном телефоне.

  • Маршрутизатор Wi-Fi, IP-шлюз и мобильный телефон должны быть как можно ближе друг к другу.

  • Выполнены следующие требования исходя из кода даты IP-шлюза.

    Рабочий режим Код даты/номер версии SSID Пароль Время подключения AP Время расширения
    Режим пользователя 2037 или выше/1.40.0 или выше WiserGW_XXXXXX

    wisersmarthome

    3 минуты

    не применяется

    -/1.49.0 или выше

    WiserGW_XXXXXX

    нет

    10 минут

    не применяется

    Режим установки

    -/1.49.0 или выше

    WiserGW_XXXXXX

    нет

    1 час

    3 раза

  1. Войти в приложение.
  2. (См. A, B) Выбрать дом, в котором расположен IP-шлюз (A), после чего нажать на пиктограмму + (B) или Добавить устройство.

  3. На странице «Добавить устройство» нажать на Добавить вручную (см. C). Затем выбрать Wiser IP-шлюз из списка устройств.
    Примечание: Не нажимать на Автоматическое сканирование, поскольку в режиме AP Wiser IP-шлюз не виден в разделе Автоматическое сканирование.
    Примечание: Список устройств варьируется в зависимости от страны.
    Примечание: Изображения устройств на нижеприведенном снимке экрана показаны только в качестве примера. Изображения на реальном экране в приложении могут отличаться в зависимости от устройств, доступных в стране пользователя.

  4. После выбора Wiser IP-шлюза можно установить режим пусконаладки Wiser IP-шлюза. Выбрать режим AP для пусконаладки (см. D).

  5. Нажать на Подтвердить при получении Уведомления (см. E).

  6. Нажать на Далее (см. F) после перехода на страницу Как подготовиться.

       
  7. Отображается анимированная информация, поясняющая принцип сопряжения устройства. Выполнить пошаговые инструкции, чтобы завершить сопряжение, после чего нажать на Подтвердить, что светодиод AP мигает (см. G), а затем на Далее (см. H). После этого предлагается перейти на страницу, на которой отображается доступная сеть Wi-Fi. Ввести пароль Wi-Fi (см. I) и нажать Далее (см. J).
    Примечание: Использовать инструмент извлечения (как показано на анимированном изображении), чтобы коротко нажать кнопку «R» для включения режима AP IP-шлюза. Окно сопряжения остается открытым в течение 3 минут (если код даты 2037 или выше). В другой версии окно сопряжения остается открытым в течение 10 минут.

  8. (См. K) Как только соединение Wi-Fi будет успешно установлено с hbgateway, будет создана сеть точек беспроводного доступа с именем Wi-Fi WiserGW_XXXXXXx (I). Нажать на Перейти к подключению (см. L).
    После этого предлагается перейти на страницу настройки телефона с запросом разрешения на подключение к сети Wi-Fi. Нажать на WiserGW_XXXXXX для подключения к сети Wi-Fi. Рекомендуется перейти к настройкам телефона и проверить WiserGW в качестве сети Wi-Fi, а затем попытаться выполнить подключение.
    Примечание:
    • Последние 6 цифр в имени сети Wi-Fi (WiserGW_XXXXXX) представляют собой MAC-номер Ethernet, указанный на задней стороне устройства;

    • Пароль по умолчанию для сети Wi-Fi – WiserGW_XXXXXX: wisersmarthome.

  9. После успешного подключения телефона к сети Wi-Fi вернуться в приложение. После выполнения подключения пусконаладка в режиме AP успешно завершена. Для завершения нажать на Готово.
    Примечание: При пусконаладке в новом доме, в котором еще нет маршрутизатора, (например, при использовании карманного модуля Wi-Fi 4G) см. пошаговые инструкции Присоединение к дому, которые необходимы после пусконаладки.
    Примечание: При пусконаладке в новом доме, где нет доступа к Wi-Fi: см. «Отсутствие доступа к Wi-Fi» в Требования к сети Wi-Fi. После пусконаладки обязательно выполнить пошаговые инструкции по передаче прав владения домом (см. Передача прав собственности на дом (существующий пользователь)).
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.