SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Устройства питания

Wiser умная розетка 16 А

Управление различными электрическими устройствами, например, напольными лампами, радиоустройствами, вентиляторами или кофемашинами с помощью приложения. Мониторинг энергопотребления подключенных устройств.

Руководство пользователя устройства

Connected – одиночная розетка 16 А, встраиваемая

С помощью Connected – встраиваемой одиночной розетки 16 А можно осуществлять управление и мониторинг энергопотребления подключенной нагрузки.

Инструкция (PDF)

Руководство пользователя устройства

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.