SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Датчики

Признак

Возможная причина

Решение

Датчик не сообщает о состоянии, но в остальном работает нормально.

Возможно, на устройстве выполняется обновление микропрограммного обеспечения по воздуху (OTA).

Дождаться завершения обновления микропрограммного обеспечения и убедиться, что устройство сообщает о состоянии.

Примечание: Обновление микропрограммного обеспечения выполняется в фоновом режиме.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.