SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Подключение в режиме Ethernet – Wiser IP-шлюз

В этом разделе приведена краткая анимированная информация для пояснения процесса:

  1. (См. A) Определить местоположение порта Ethernet на IP-шлюзе.
  2. Подключить кабель Ethernet между IP-шлюзом и маршрутизатором, учитывая метод установки IP-шлюза:
    • (см. B) установка в стенном коробе;

    • установка на стене с креплением двумя винтами;

    • установка на столе с использованием дополнительного соединительного комплекта.

Перед добавлением управляемых устройств необходимо добавить IP-шлюз в приложение. Для этого сначала необходимо загрузить и установить приложение на мобильный телефон (см. Загрузка приложения) и зарегистрировать учетную запись пользователя. После этого можно добавить IP-шлюз и дополнительно подключить IP-шлюз к сетевому маршрутизатору через Wi-Fi.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.