SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Расположение кнопок и светодиодов на устройстве

В этом разделе приведено расположение кнопок и светодиодов на различных устройствах.

Wiser микромодуль релейного выключателя/выключателя жалюзи

Осторожно
Danger due to electric shock
  • Observe the regulations for working on live parts.
  • Only actuate the device buttons using insulated auxiliary equipment that meets the requirements of EN 60900.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.

(См. A) Кнопка Настройки/сброса

(См. B) Светодиод состояния

Wiser микромодуль универсального LED-диммера

Осторожно
Danger due to electric shock
  • Observe the regulations for working on live parts.
  • Only actuate the device buttons using insulated auxiliary equipment that meets the requirements of EN 60900.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.

(См. A) Кнопка Настройки/сброса

(См. B) Светодиод состояния

SensorWiser Window/Door

(См. A) Кнопка Функция

(См. B) Светодиод состояния (виден спереди на основной части, когда мигает или горит)

Wiser Motion

(См. A) Кнопка Функция

(См. B) Светодиод состояния (виден спереди на датчике, когда мигает или горит)

Wiser датчик утечки воды

(См. A) Кнопка Функция

(См. B) Светодиод состояния (виден сверху на датчике, когда мигает или горит)

Wiser датчик температуры и влажности

(См. A) Кнопка Функция

(См. B) Светодиод состояния (виден спереди на датчике, когда мигает или горит)

Wiser умная розетка 16А

(См. A) Кнопка управления

(См. B) Светодиод состояния

Wiser IP-видеокамера для помещений

(см. A) Слот для Micro SD-карты

(См. B) Светодиод состояния

См. раздел C) Кнопка сброса

Connected– одиночная розетка 16А, встраиваемая

(См. A) Кнопка сброса

(См. B) Светодиод состояния

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.