SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Выбор местоположения IP-шлюза

IP-шлюз является центральным контроллером системы и должен находиться в диапазоне действия всех устройств, чтобы система работала надлежащим образом.

Идеальное местоположение для IP-шлюза определяется следующим образом:

  • учитывается план здания, в котором установлена система;

  • учитывается расположение других устройств, которые будут использоваться в системе.

На основе следующей схемы можно увидеть, что крайне важно установить IP-шлюз (A) максимально близко к центральной точке зоны, образуемой всеми устройствами с сетевым питанием (B), такими как выключатели и диммеры. Удаленность от устройств с батарейным питанием (C) также должна рассматриваться в контексте рекомендаций, приведенных после диаграммы.

совет: Датчик движения с батарейным питанием в гараже (D) находится на большом расстоянии от IP-шлюза. Однако датчик может подключаться к IP-шлюзу через устройство с сетевым питанием, используемым в качестве выключателя освещения гаража (E). Это связано с тем, что устройства с сетевым питанием также действуют как системные расширители сети. Учитывать это при выборе местоположения IP-шлюза.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.