SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Сценарии и режимы автоматизации

Настройки одного или нескольких устройств Wiser можно объединить, тем самым создав Сценарий или Режим автоматизации.

Сценарий можно вручную задействовать в любой момент времени. Режим автоматизации можно установить, указав необходимые условия для запуска устройств.

Сценарий запускается вручную, а Режим автоматизации – при наступлении события.

Сценарий

Наступает вечер. Вы удобно устраиваетесь на диване. Рольставни закрываются, освещение приглушается, и включается телевизор – все, что нужно для вечернего просмотра хорошего фильма в приятной атмосфере. Вот такой сценарий можно сохранить в приложении Wiser by SE. Созданный сценарий можно многократно использовать, запустив простым нажатием на экране смартфона.

Режим автоматизации

Члены семьи всегда возвращаются домой примерно в одно и то же время. С помощью режима автоматизации система Wiser может закрыть жалюзи, чтобы сохранить приватность, а также создать идеальное освещение по прибытии – режим автоматизации запускается автоматически в соответствии с установленным временным планом.

В настройках режима автоматизации можно выбрать условие активации: по дате и/или времени, по состоянию датчика или др. (в зависимости от устройств в системе Wiser).

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.